This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:距离分辨率公式中的带宽

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633560/iwr1443-the-bandwidth-in-distance-resolution-formula

器件型号:IWR1443

您好,

计算距离分辨率时遇到问题。分辨率公式中的带宽是多少?

如图所示 、是)ADC 采样时间(tag1)或对应于整个上升时间(tag2的带宽。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    带宽将对应于表示整个上升时间的标签2。

    距离分辨率的公式为 c/(2B)、其中 c 是光速、2B 是线性调频脉冲带宽的两倍。


    如果您目前有更多问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    在监管所需的占用带宽方面、您需要包含整个上升时间(标签2);但是、对于距离分辨率、您应该只使用 ADC 采样时间所涵盖的带宽量

    B = S * Tadc * Nadcsamples

    S =频率斜率
    Tadc = ADC 采样周期(1/ADC 采样频率)
    Nadcsamples = ADC 样本数

    此致、
    Brian