This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:最新的 DFP 页面

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633537/awr1243-the-latest-dfp-page

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP

各位专家:

我的客户 正在使用在 TDA3x 上运行的雷达 SDK 3.1。 SDK 中的 DFP 版本为 MMWAVE_DFP_00_09_01_05。 但是、此处的 DFP 版本 为00_07_00_04。 我们可以从何处下载最新版本(即00_09_01_05)?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    感谢您将此事提请我们注意。 我将了解这里发生的情况、并返回给您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    较新版本的 MMWAVE-DFP 将很快在 TI.com 中推出。 在此之前、您的客户可以使用 RadarSDK 3.1中提供的 DFP 继续开发。

    -Raghu