This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:重要设计演示无法找到端口

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633338/awr1443-vital-design-demo-can-not-find-port

器件型号:AWR1443

你(们)好  

我正在尝试演示重要的设计。 我遵循的指南是 heree2e.ti.com/.../Vital_5F00_Signs_5F00_Lab_5F00_User_5F00_Guide_5F00_v1.1.pdf

当我执行步骤 5.4时、运行 GUI -继续、设置端口。 它无法关联 端口号。 控制台窗口将显示以下错误。  

我的问题是如何更改端口号? 它不适用于设置按钮。

我想知道我的芯片是 ES.1或 ES.2、这是我芯片上的信息。 谢谢你。

XAR1243

P1

O3 FEDL DOE

SN10-62ZR419

    Abd G1

 

是 ES.1还是 ES.2?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    您能否在设备管理器中发布 COM 端口的图片?

    通过串行端口进行连接时出现问题。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adrian  

    这是设备管理器上的端口、我尝试更改 GUI 上的端口设置、但它不会保存我更改的端口、并且仍然 显示错误的端口。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Vital Signs GUI 上、您的端口看起来是反向的。

    UART 应为端口3、数据应为端口4。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Adrian

    我尝试更改 GUI 上的端口、但它不起作用。 如何强制更改端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、

    您无法通过"设置"按钮进行更改?

    它应允许您手动键入 COM 端口并按"OK"。 如果在"Data Port"中键入4、在"UART 端口"中键入3并按"OK"按钮、会发生什么情况?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adrian

       我键入 COM 端口并按"OK"、但它不会更改、当我再次执行该操作时、它返回错误的 COM 端口。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为它设置为在打开设置时显示一组特定的 COM 端口。 更改后、请勿打开设置、它应保持设置为您更改的设置。 一旦打开它、它将显示默认值、该值将恢复您以前输入的设置。 设置设置、并在更改设置后尝试运行演示而不打开设置、然后查看其是否正常工作。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adrian

    它现在不会在控制台窗口中显示错误、但当我单击启动 GUI 时、不显示任何内容。 如何确认它是否正常工作? 谢谢你  

    图片显示正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Adrian

    感谢您的回答、我终于明白了为什么我不能演示 Vial Sign。 因为我的芯片是 ES.1。 它无法运行 MMWAVE_SDK_01_00_00_05、因此也无法运行 Vial Design。 谢谢你。