This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:XDCtools 目录中没有 contextR 目标

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633327/iwr1642-no-contexr-target-in-xdctools-directory

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

大家好、

我想在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw 中构建 mmw 演示。  

根据发行说明、我从 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_50_00_10/index_FDS.html 下载了 XDCtools

在生成文件时、它报告说此 XDC 内核包中没有 ti.platforms.contexR。 我认为这些目标文件应该是 XDC 工具标准版本、而不是核心版本。 howerver、我在 TI 网站上找不到标准 XDC 工具。  

请帮我告诉我如何获取这些目标文件?

谢谢你。

此致、

艾伦

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我现在不确定您的问题、但已将其提交给 IWR 团队成员、稍后有人会与您联系。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    在 XDCtools 下载页面中,下载没有提及 JRE 的安装程序。 安装后、该位置位于 C:/ti/xdctools_3_50_00_10_core 下

    如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之所以会遇到此错误、是因为您没有在 set_env.bat 中配置路径(BIOS_install_path)以指向正确的目录。  
    任何其他错误都是由于此原因导致的。 此外、请确保使用用户指南中所述的确切版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle Rakshit、

    我认为我已正确设置 BIOS_install_path。 这是我的 setenv_tools.bat。  

    @REM 选择您的设备。 选项(区分大小写)为:awr14xx、iwr14xx、awr16xx、iwr16xx
    设置 MMWAVE_SDK_DEVICE_=awr16xx
    @awr14xx、awr16xx、iwr14xx 和 iwr16xx 的 REM 常用设置
    @REM TI ARM 编译器
    设置 R4F_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS
    @REM 路径到 /packages 文件夹
    设置 MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH=c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages
    @REM TI XDC
    设置 XDC_INSTALL_PATH=C:/ti/xdctools_3_50_00_10_core
    @REM TI BIOS
    设置 BIOS_install_path=C:/ti/bios_6_50_01_12/packages
    @REM 性能
    设置 PERL_INSTALL_PATH=C:/Strawberry/perl/bin
    @REM 如果使用 CCS 进行下载、请将下面的 define 设置为 yes 或 no
    设置 download_from _ccs=yes
    @从网络安装 REM (免费软件)。 如果不需要 doxygen 输出、则跳过
    @REM 设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/doxygen
    @仅 awr16xx 和 iwr16xx 需要遵循 REM
    @REM TI DSP 编译器
    设置 C674_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3
    @REM DSPLIB
    设置 C64Px_DSPLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0
    @REM MATHlib
    设置 C674x_MATHLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1
    @REM awr16xx/iwr16xx radarss 固件。 使用 RPRC 格式的二进制文件。
    设置 XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN=%MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH%/../firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin

    我尝试了 XDCtool 是否安装了 JRE 版本,但这两个软件包中没有目标定义。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    很抱歉、我在修改 setenv_tools.bat 后忘记执行 mmwave_sdk_setupenv.bat。
    感谢你的帮助。

    此致、
    艾伦