This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:LDC1000与温度的相关性很强

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1312, LDC1612, LDC1614EVM, LDC1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631018/ldc1000-ldc1000-strong-temperature-dependency

器件型号:LDC1000

您好!

在收集了大量有关 LDC1000和评估板的经验后、我完成了自己的第一个设计。 当我在设计的温度室中进行测试时、我发现接近值在室温下漂移很大程度上偏离起始值、此时环境温度上升到60°C 因此、目标不变。

->我开始调查此问题并构建了一个新的 PCB 传感器、仔细检查了 C0G 电容器的使用情况、并在整个温度范围内测量了谐振频率。 我发现谐振或振幅没有显著变化。 因此、我假设它不是谐振电路本身。

->我使用 LDC1000评估板和相同的传感器 PCB 进行了设置、并将它们都放入温度室中。

在这里、我还发现当温度升高时、接近度会发生很大变化。 2800@21°C 至15000@60°C、无需移动任何物体。 ->这意味着、评估板也会出现同样的问题。

有什么提示吗?

在温度依赖性方面还有其他经验要分享吗?

感谢您的任何帮助、

谢谢、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    由于目标的导电性发生变化、这种类型的问题出现在接近测量中-例如、铜的漂移为3900ppm/°C。 这种影响是测量中固有的;因此、我们通常建议使用 L 测量、该测量的漂移可能小于接近测量的1%。

    您是否正在从事汽车应用或金属识别? 这些实际上是使用 LDC1000的唯一原因- LDC1101是一款价格更低的器件、几乎适用于所有其他应用集。

    如果您可以使用 L 测量、则可以考虑使用 LDC1312或 LDC1612、后者测量 L、是多通道器件、使您能够使用基准通道来补偿大多数其他环境变化。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、感谢您提供的信息、但我并不完全理解。

    嗯、我使用 LDC1000是因为我们在几年前开始设计、而其他芯片却不可用。 项目休眠了一段时间:-)

    因此、我将执行线性位置测量、其中一个窃取目标与我的 PCB 线圈并联移动。 它将在-40至+125°C 的恶劣环境中使用

    当我理解正确时,您会说温度正在改变我的目标(钢)的导电性,这会导致接近度的变化,即使目标的位置没有改变,对吧?

    电导率增加是否会改变目标材料中涡流的流动?

    在测量电感时看不到这种影响? 但导率的变化是否也会影响线圈的铜以及线圈的导线? 这会影响电感、还是仅会由于电阻变化而影响接近?

    我将对 LDC1614EVM 进行一些试验。

    您能不能对 LDC1000周围的器件说些什么、例如、如果 CFA/CFB 或 CLDO 上的电容器随温度变化、情况会怎样。

    正如我在 LDC1000EVM 的 BOM 中看到的、C14是一个 X7R

    谢谢、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您对电导率偏移和接近度的理解是正确的。 对于电感测量、漂移要小得多、因为涡流仍会在目标中流动、但当电导率降低时、会产生更深的趋肤效应。 至于到传感器的导线电阻、它们将影响传感器信号振幅、但不会使传感器共振频率发生很大的变化。


    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    我想补充一点、对于绝对线性位置传感应用、建议使用具有两个传感器的差分传感器结构。 否则、Z 变化和温度变化可能表现为线性位置变化。

    此致、

    Christo