This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PGA460-Q1:TIDA-01386超声波距离传感器的固件代码

Guru**** 2554600 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01386, MSP430FR5959, PGA460, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633714/ccs-pga460-q1-firmware-code-for-tida-01386-ultrasonic-distance-sensor

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01386MSP430FR5959PGA460ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

在第30页的"具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计"文档中、有一个应在 TIDA-01386页面上提供的软件文件参考。 所有与硬件相关的文件都已存在、但缺少软件文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wojciech、

    我的理解是、PGA460专用 MSP430FR5959的任何代码都必须由用户开发/集成。 为了测试 IO-Link 接口、本参考设计使用了 TEConcept 的 IO-Link 主站。 有关第三方开发的堆栈的详细信息、请访问:
    www.teconcept.de/.../io-link-master-stack

    PGA460的示例代码作为 PGA460 Energia 库提供、PGA460产品页面上的代码示例为 :www.ti.com/.../slac741

    我将与此 TI 参考设计的主要作者核实是否有其他软件可用。 如果是、我将跟踪这个主题。