请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 Thread 中讨论的其他器件:PGA460、
大家好、在这个论坛上。
我对 PGA460有2个问题:
1) 1)器件是否仅可使用 UART? 换句话说、所有通信接口是否都是独立的? 此问题取决于以下事实: 当 burst & libstem 命令结束时(在 GUI 的数据监视器视图上执行),我会在 IO 引脚上看到一些活动。
我正在使用 PGA460-Q1设计我的定制应用、只需确认该器件仅可通过 UART 接口(正弦或非正弦)完全可用。 我的空间有限、只能使用 UART。 到目前为止,我所读的内容告诉我,这是可以理解的,但我只是想问,如果我遗漏了任何东西。
2)与上一个问题相关。 有关 PGA460通信接口的最低要求是什么?
3) 3) GUI 的 S-TO_M 数据字节部分在执行 "传感器回波数据转储"命令时仅显示54字节。 此命令不应该输出128字节? 这是 GUI 软件上的错误吗?
谢谢:)。
谢谢、