This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:使用 FDC1004EVM 进行湿度测量

Guru**** 2555380 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633639/fdc1004evm-use-of-fdc1004evm-for-moisture-measurement

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

FDC1004EVM 是否可用于测试传感器、以测量建筑行业中散装材料的湿度? 想法是使用共面电容传感器并使用 FDC1004EVM 驱动它、然后测量大容量材料的介电常数变化导致的电容变化。 介电常数的变化来自该散装材料的含水量的变化。 FDC1004EVM 是此应用的理想选择吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stipec、

    是的、您也可以考虑在此应用中使用 FDC2214器件。 您是否对该电容式传感器的大小有任何估计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Varn、感谢您的回复。 关于您的问题、传感器将采用圆柱形式、传感平面直径最大为10cm。