This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:数据表错误:引脚配置自相矛盾

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633532/lmt86-datasheet-error-contradictory-pins-configuration

器件型号:LMT86

LMT86传感器数据表第6章显示了 TO-92封装(LMT86LP)的引脚分配、如下 所示:1 - VDD、 2 -数据3 - GND、 但下表中的同一封装内容为: 1 - GND、2 -数据、3 - VDD

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad、

    TO-92的正确分配是1 - VDD、2 -数据3 - GND。 我们正在努力修订数据表。

    开尔文