主题中讨论的其他器件:FDC2114
大家好、
对于我的项目、我需要从 FDC 获得至少6000SPS 的输出。 我尝试使用 Arduino Mini Pro 3、3V 以及 Raspberry Pi B+、但我从未接近这一点、即使理论最大值为13、3kSPS。
我使用4、7k Ω 上拉电阻器、时钟频率设置为400kHz。
在 Arduino 上、我测量了填充100个样本数组时经过的时间:244.000µs μ s/100Samples -> 244µs μ s/Sample -> 4098 SPS
在 Raspberry 上、我测量了在填充10000个样本列表时经过的时间:8361704µs μ s/10.000Samples -> 836µs μ s/Sample -> 1196 SPS
为什么在 Raspberry 上的通信缓慢、尤其是在有足够的电力接收此数量的数据的情况下? 我缺少什么?