尊敬的 TI 团队:
´re 目前在使用 TI LDC1614作为接近传感器的应用中进行开发、而 LDC 在四通道顺序模式下运行、测量频率介于1.5和2MHz 之间。 一个高精度外部40MHz 时钟被用作基准时钟。 LDC 配置如下所示:
CONFIG = 0xDE01
MUX_CONFIG = 0xC20D
R_count = 2400 且 R_settle = 96 (相同的设置适用于所有4个通道->得出测量更新频率为250Hz)
FIN_DEVIDER = 1、F_REF_DEVIDER = 1 (相同的设置适用于所有4个通道)
I_DRIVE_CURRENT = 31
应用这些设置可产生大约1.6V 至1.7V 的模拟信号振幅、实际值符合芯片要求。 然而、LDC1614有时(完全任意行为)似乎无法激励一个或多个 LDC 通道上的振荡电路。 下图显示了这种现象。
黄色图形表示基准信号、蓝色图形表示 LDC CH0的信号。 显然、LDC 有时未能激发谐振电路。
在解决问题的过程中、我们尝试降低 I_DRIVE_CURRENT 寄存器(例如28)的内容 ->信号幅值降至~1.3V、问题完全消失。 ´re 我们不能真正理解这一现象,我们将非常感谢您在这一问题上的专业知识。
此致、
John