This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:LDC EVM 未连接

Guru**** 2555390 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632895/ldc1612evm-ldc-evm-not-connected

器件型号:LDC1612EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612

大家好、我的客户已安装最新的感应 EVM GUI 软件1.9.2。 软件似乎安装正确、并且感应 GUI 屏幕出现、但当 LDC1612 EVM 连接时、状态为"未连接"。 在设备管理器中可以看到:

MSP430驱动程序似乎有问题。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    图片未显示、但电路板应在器件管理器的 COM 部分显示为"EVM"。 如果它显示为任何其他内容或未在器件管理器中显示、则建议将器件置于 BSL 模式、并重新上传软件随附的固件。 对于 LDC1612EVM,它通常位于以下位置:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC1612_RevB
    有关如何将电路板置于 BSL 模式的指导、请将其指向常见问题解答 中的问题36:e2e.ti.com/.../295036
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已离线调查。 解决方案是使用设备管理器将驱动程序更新为随 GUI 一起安装的驱动程序。 这适用于 MSP430。
    此致、
    Luke