This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我可以通过 VoxelViewer-0.7启用 OPT8241的 SSCG 功能吗?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633337/can-i-enable-sscg-function-of-opt8241-by-voxelviewer-0-7

主题中讨论的其他器件:OPT8241OPT9221

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已添加:如何操作(如果可以)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 您使用的是 OPT8241-CDK-EVM 或 OPT8241+OPT9221芯片组;请设置以下寄存器: