This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:EVM GUI 问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629652/tdc1000-gasevm-evm-gui-issue

器件型号:TDC1000-GASEVM

我的客户在评估 TDC1000-GASEVM 时遇到问题。

单击"Start graph"时、GUI 将间歇性显示消息"Graph Read Timeout"。 多次尝试后、他无法再次绘制图表、被迫断开连接并重新连接以恢复功能。

在 TDC1000选项卡中单击"Read All"时、他也会遇到问题。 上传具有预期寄存器设置的配置文件后、此按钮将返回之前从未使用过的意外寄存器值。

这两个问题都是在他的两个 GASEVM 板上发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已在离线模式下讨论过。 关闭螺纹。