This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关 CFAR 的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632673/awr1642-question-on-cfar

器件型号:AWR1642

您好:

在 TI 的 mmW 演示中、我发现 CFAR 是 以对数刻度,实现的

功能:

mmwavelib_cfarCadBrap();mmwavelib_cfarCadB_SOGO();

TI 选择以对数刻度而非实际绝对值来完成 CFAR 有什么好处 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    天元您好、

    我们已收到您的问题、并已将其分配给毫米波团队成员。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天元您好、  

    C674x DSP 可以有效地将复数转换为其绝对值的对数。 此外、将数字转换为16位对数可节省空间(从每个复数样本32位到每个样本对数16位)、而不会导致动态范围减小。

    在 SDK 中选择 log-CFAR 而不是 linear-CFAR 没有其他原因。 还尝试了其他方法。 。  例如、"交通监控演示"()使用线性 CFAR。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!:)
    此致
    天元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Anil :)


    此致
    天元