This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:如何测试 OPT3006

Guru**** 2553920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3001EVM, OPT3006EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633107/opt3006-how-to-test-opt3006

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3001EVM

我想测试 OPT3006。

在选项卡"工具和软件"下、链接了 OPT3001EVM。                          http://www.ti.com/product/OPT3006/toolssoftware

但在选项卡"技术文档"下、OPT3006EVM 用户指南"参见。           www.ti.com/.../sbou181.pdf

测试 OPT3006时应使用哪种 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们可以将其脱机吗? 我通过 e2e 向您发送了一封私人邮件。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎您给我打电话或发邮件。

    Martin Ek  | Optolectronics
    +46 708 306 394
     
    Sigma 连接  

    Mobilvägen 10、223 62、Lund、瑞典
     
    您的
    Martin
     
     
     

    Martin Ek  | Optolectronics
    +46 708 306 394
     
    Sigma 连接  
    Mobilvägen 10、223 62、Lund、瑞典