This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:主/从配置中的 AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632951/awr1243-awr1243boost-mmwavedevpack-in-master-slave-configuration

器件型号:AWR1243

您好!

如果我有一对 AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK 板、我可以在主/从架构中配置它们吗?

有没有规定可以将 SYNC 输出并将其发送到其他升压板、 fmcw_clkout 和40MHz 晶体时钟的同步输入?  

如果可能,那么固件是否能够在多芯片主/从配置中设置器件?

谢谢、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    当前的 EVM 不允许对多个 AWR1243器件进行同步。  

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek  

    此致

    RJ