This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:RadarStudio 无法在没有硬件的情况下打开

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631718/awr1642boost-radarstudio-fails-to-open-without-hw

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我需要预览 RadarStudio GUI;查看 GUI 在没有硬件的情况下能够实现的功能和外观。  据 FAE 说、这应该是可能的。  当我按照 RadarStudio 用户指南中的说明进行操作时、我会得到2.1.6中显示的错误。  TI 的 TSW1400 EVM 现已缺货、几个月内就不再供应了。  因此、根本无法连接 TWS1400。  

如何在不使用 HW 的情况下安装和运行 RadarStudio GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeremy、

    如果您已按照 RadarStudio 用户指南中的说明安装了 RadarStudio 的预要求、则应该能够不出错地打开它。

    是否可以将打开 RadarStudio 时看到的错误的快照放置?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解。  我将在第2节中进行介绍。  软件设置... 安装的先决条件... 6.注... 如果您看到错误。  是的、这是我的误差。  下面是一个快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是另一台机器出现故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、

    您能否确认您使用的是32位 Matlab Runtime 8.5.1版吗? 这将需要是机器上的 Matlab Runtime 的默认版本。 如果您需要帮助、请告知我们。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、根据我拥有的 RadarStudio_User's _Guide.pdf 的2.1.1 (该文档不包含我可以找到的版本信息) 、安装了 MCR 8.5.1 32位。  指南()中的链接 已失效,因此我使用了另一个联机找到的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、根据我拥有的 RadarStudio_User's _Guide.pdf 的2.1.1 (该文档不包含我可以找到的版本信息)、安装了 MCR 8.5.1 32位。 指南中的链接(in.mathworks.com/.../R2015 aSP1/installs/win32/mcr_R2015aSP1_win32_installer.exe)已失效,因此我使用了在 www.mathworks.com/.../mcr.html 上找到的另一个链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、

    您是否至少连接了 AWR1642BOOST+DEVPACK 一次并在 PC 上安装了 FTDI 驱动程序、然后尝试打开 RadarStudio。 错误快照看起来像是没有为 PC 上的 AWR1642 + DEVPACK 安装 FTDI 驱动程序。

    请通过连接设备来安装这些驱动程序、然后尝试打开 RadarStudio。


    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我没有连接硬件。  将升压转换器与 DevPack 配对并插入 USB 后、我能够使 RadarStudio 正常启动。  

    谢谢