请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA460-Q1 我想知道时间去耦的作用是什么以及它是如何工作的。
在第49页的数据表中、变送器时间去耦图39。 显示了变压器下端和 GND 之间的 N-MOS 晶体管。
然而、在 EVM 的原理图中、N-MOS 晶体管连接到 C15、而变压器的下端连接到 GND VOA R39。 在 EVM 用户指南中、它说:
'要使用温度或时间去耦功能、请去除 R40电阻器、这会默认将耦合电容器短接至 GND。'
这就实现了温度去耦功能(它对电容器去耦),但如何使用时间去耦功能去耦变压器(硬件)?