This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2XXX 应用问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630518/fdc2214-fdc2xxx-application-question

器件型号:FDC2214

大家好、

我计划使用 FDC2214设计漏水检测器传感器。
我是否知道 FDC2214可以适合此应用来替代传统的 AFE 接头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、郭

    您能否提供有关此漏水传感器和使用的传统 AFE 的更多信息?

    您可以使用我们的 FDC 产品实施漏水传感器、但您的查询似乎针对特定的测量方法。 任何文档都有助于您快速入门。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    目前、我们首先验证 FDC2214EVM。 您能否帮助提供如何将寄存器日期转换为 GUI 显示十进制值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    FDC2214EVM 用户指南()的第3.3节介绍了如何转至数据流页面(www.ti.com/.../snou138.pdf),您可以在其中查看原始输出代码的图形。 第3.6.1节介绍了如何选择不同的图形值(测量电容、原始代码或传感器频率)。 您还可以导出包含原始数据的 CSV 文件、如第3.6.2节所述。

    此致、

    Christo