请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101 您好!
让我询问 如下 RP +L 模式和 LHR 模式。
- 在 DS 的第10页中、它指出对于 RP + L 模式下的 RP 测量、传感器 Q 至少应为10。 那么、在 LHR 模式下、Q 值是否存在任何限制? 如果在 LHR 模式下 Q 值没有限制、请告诉我为什么 RP + L 模式和 LHR 模式之间存在这种差异。
- 在 RP + L 模式下、它表示 Q 值应至少为10。 您能否解释为什么您推荐至少10个? 如果我们在 RP + L 模式中使用低于10 Q 值、您会担心什么?
- 在 LHR 模式下、如果我们使用 0.25Vpk 和1.25Vpk 之间的传感器振幅、我们能否看到 Q 值低于10的正确运行?
此致、
Satoshi / Japan Disty