This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:编译捕获演示时出错

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632976/iwr1642boost-error-in-compiling-capture-demo

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

我尝试编译位于 \mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture 中的捕获演示。  

我首先键入"gmake clean "来清理所有内容。 然后、我尝试通过输入"gmake all"来生成所有内容。

一段时间后、我出现以下错误。

秘书长的报告
构建了 MSS Capture Wave Out 和 bin 格式
秘书长的报告
正在配置 RTSC 软件包...
XS --xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages dss_capture.cfg " xdc.tools.configuro -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:AWR16XX:false:600 -DMMWAVE_SDK_DEVICE_=awr16xx -DMMWAVE_SDK_DEVICE_type=xwr16xx -r release -c C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 -o/capture_configxxdss_dsdss_config16xx
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:错误:无法打开输入文件'dss/dss_capture.cfg
gmake:***[dssCaptureDemoRTSC]错误1.

在 DSS 文件夹中似乎没有构建所需的 dss_capture.cfg 文件。 那么、这应该如何解决呢?

此致 Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新安装了 SDK、现在这些文件已经安装好了。

    此致 Matti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒,如果你有任何问题,可以随意打开新的主题!

    谢谢、
    Akash