This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:数据表图18.

Guru**** 2554570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633123/lm35-datasheet-figure-18

器件型号:LM35

大家好、

客户正在尝试了解其状况是否为24V 单电源、他们需要 LM35来测量-30C 至70C 的温度。  

他们只需按照下面的数据表图18电路配置进行操作、对吧?

1N914目的是将0C 输出电压偏移到2个二极管压降(例如1.0V)、因此在-30C 时、我们预计输出电压为1.0V、输出电压为0.7V +、对吧?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    传递函数为:
    VOUT (wrt GND)= 2Vd + 10mV/C

    在您的情况下、Vout (wrt GND)= 1V+10mV/C*(-30C)= 0.7V

    开尔文