This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633060/afe4404-afe4404

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其他器件: AFE4490

答:我使用的是 AFE4404电路板;随 AFE4490EVM 和 Tiva 123入门套件提供的660 nm、940 nm 手指探头、具有与4404进行 i2c 通信的功能。

手指信号通过 ADC 中断进行收集、并在 Tiva 中进行分析。  

问题:PPG 信号具有慢波振幅调制、而不仅仅是直流漂移。

原因是什么以及如何克服。  

b.将 AFE4490EVM 与通过 GUI 收集的数据相同的探针一起使用、然后绘制出来。 该数据是一个具有一些直流漂移的稳定波、但交流电几乎是恒定的。

c.由于成本差异、我们更喜欢 AFE4404与 AFE4490。 因此、一定要纠正问题并等待您的专家团队支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayashree、

    您能否分享这两种情况的波形?
    在这两种情况下、LED 电流和 TIA 增益是否相同?

    此致、
    Prabin