This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:将 DDC11xEVM 板上的 DDC114替换为 DDC118

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC11XEVM-PDK, DDC118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629236/ddc11xevm-pdk-replacing-the-ddc114-with-ddc118-on-the-ddc11xevm-board

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: DDC114DDC118

您好!

我有用于 DDC114的"ddc11xevm-pdk"评估模块。
由于我需要8个通道而不是4个通道、我想知道我是否可以用 DDC118 (它们是引脚兼容的、除了4个额外的模拟输入通道)替换电路板上的 DDC114?
当然、我将自行负责执行此操作、并且知道它将取消 TI 对此产品的任何保证。 我还知道、我必须对电路板本身进行一些修改、风险由我自己承担。
问题是控制"ddc11xevm-pdk"的软件是否可以处理8个通道而不是4个? (似乎我可以在用户界面中选择8个通道)。
提前感谢您、致以诚挚的问候、
Boaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Boaz、

    我们已收到您关于将 DDC11xevm 上的 DDC114替换为 DDC118的询问。
    我将与团队进行核实、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我改变了计划。 评估板上的 ddc114替换为 ddc118似乎太具有挑战性、我仍然需要连接到光电二极管的长而繁琐的同轴电缆。

    我的下一个计划是从评估板上拆下 ddc114、并将评估板上的所有控制线(从通孔)连接到具有 QFN-48引脚插座的较小 PCB、例如下面显示的具有 ddc118的 PCB。

    为了获得更好的性能、我打算将从评估板复制的基准电压(4.096V)放在该板上、以便基准电压与模数转换器不会太远。

    我的问题与之前一样、假设这种硬件改进可行、评估板的软件是否会识别具有8个通道(而不是 DDC114和四个通道)的 DDC118?

    此致、

    Boaz