This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:气动工具气压管路中的气流计量。 哪种解决方案?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632653/tdc1000-gasevm-air-flow-metering-in-a-air-pressure-line-for-pneumatic-tools-wich-solution

器件型号:TDC1000-GASEVM

大家好、

我们是气动工具制造商、我们希望大致了解通过气动工具的压力空气流量、以便了解气动工具的工作原理... 实际上、该工具的效率与气流、压力和转速直接相关。

因此、我们正在寻找一种便宜的解决方案。 您是否想建议我们开发此类解决方案时使用的最佳器件?

非常感谢您的友好帮助。

此致

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    TDC1000专为气体和液体流量测量系统而设计、标题中提到的 TDC1000-GASEVM 是此应用的最佳评估工具。 但是、这需要一个专用的传感器系统。 我建议联系过去为此类应用创建流量测量传感器外壳的 Audiowell。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Scott!

    非常感谢您的快速回答。

    Scott、我们一定会联系 Audiowell。

    在不久的时间里、由于我们在超声波计量方面没有经验、您能为我们提供一些指南吗?

    例如:  

    • 以测量20至500 lt 的流量。 该频率是否更好? 更高(假设高于500kHz)或更低(例如30-50kHz)?
    • 我们不需要任何特别的极端解决办法。 我们预计会出现+/- 5或10%的误差。
    • 是否可以使用正常的压电陶瓷传感器? 可能仅用于发送器?
    • 正如您可以想象的那样、对于大批量生产、价格会是一个问题。 您是否认为 PUI 音频 UT-1240 Tx 和 Rx 之类的东西可以用于我们的项目?

    非常感谢!

    此致

    Fabio