This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:在 ContStream 模式下捕获的 bin 数据格式。

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632608/awr1642-data-format-of-bin-which-captured-in-contstream-mode

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户在 Radar Studio 的 ContStream 模式下测试 AWR1642。

ADC 格式为实数、RX 通道仅启用 RX1。

当他使用 TSW1400捕获 ADC 数据时、bin 文件为64KB。

单击"显示"按钮时、Radar Studio 会显示错误。

那么、您能否提供此 bin 文件的数据格式? 客户可以使用 MATLAB 对其进行分析。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、
    “ContStream”模式目前可能无法完全正常工作。
    在内部检查后、我将返回给您。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、
    "ContStream"模式工作正常、点击"Display"时不会引发错误。

    以下应用手册捕获 LVDS 通道上的 LVDS 数据格式:  


    这也可在以下帖子中回答:
    e2e.ti.com/.../631592

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我现在很清楚。 感谢你的帮助。

    此致、
    Wesley