This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:信号的 FMCW 雷达波长

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630572/iwr1443-fmcw-radar-wavelength-of-the-signal

器件型号:IWR1443

您好!

在 FMCW 雷达系统中,通过使用多个间隔为‘D’的接收器接收来自物体的反射信号来估算角度。 到达每个连续波的信号
接收器被 d*sin (θ)延迟,而这个“λ”引起了2π d*sin (θ)/的相移。 每个接收器之间的相移用于估算物体的角度(θ)。

ƛ→所用信号的波长

我想知道波长是多少?假设传输的信号是从77GHz 到81GHz。

一些文档说波长对应于载波频率。在中、载波频率为77GHz?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    下面的帖子中已回答了类似的帖子

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    如果我将传输的信号设置为80GHz 至81GHz。 角度公式中的 Lambda 值是否仍然为3.8mm (对应的79GHz)?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    根据角度公式、您是否指的是用于最大不模糊角度范围计算的 λ?  

    最棒的

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amanda,您好

    您说没问题。我想确保公式中使用的波长对应于哪个频率。

    对于 IWR1443, 、角度公式中使用的 λ 是与线性调频脉冲信号的起始频率和终止频率相关、还是 始终固定 在3.8cm (79GHZ)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以使用与扫描中点相对应的波长[因此、对于 77-79GHz 的线性调频脉冲、您可以使用78GHz 的波长]。

    请注意、由于带宽(在本例中为2GHz)与中心频率(78)相比非常小、因此计算结果对使用的 λ 的确切值不会非常敏感。

    Sandeep