This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:线性调频脉冲复位期间的 TX/Rx/LO Dist

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/630050/awr1243-tx-rx-lo-dist-during-chirp-reset

器件型号:AWR1243

您好!  

在 Radar Studio GUI 中、SensorConfig 选项卡中有一些复选框、名为 TX、RX 和 LO Dist、可在线性调频脉冲复位期间禁用。 关闭 TX 和 LO Dist 有何区别?

选中“TX”复选框将禁用发送 W 波段 PA ? LO Dist 关闭 K 波段 LO ?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    这些选项用于在线性调频脉冲间时间(如果时间允许)内关闭某些块。 "Tx"和"RX"基本上指的是 TX 链中的块、如滤波器、LNA 等 "LO Dist"是指 LO 到 TX 和 RX。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Vivek :)