This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:Radar Studio 中的 CSI-2 + AWR1243EVM + MMWAVEDEVPACK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632075/awr1243-csi-2-in-radar-studio-awr1243evm-mmwavedevpack

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

您好!  

我看到在 Radar Studio 中有使用 LVDS 或 CSI-2进行配置的选项。 选择 LVDS 后、CSI-2设置将灰显、反之亦然。  

我不使用 TSW1400记录数据、我了解 TSW1400仅适用于 LVDS。 当在 Radar Studio 中选择 CSI-2并设置为默认设置时,是否实际进行任何数据传输,如果 CSI 接口在 EVM + DevPack 板上工作?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    是的、当"数据路径配置"设置为 CSI2时、AWR1243能够通过 CSI2发送数据。

    通过 AWR1243BOOST + MMWAVE-DEVPACK 启用数据。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    非常感谢您的回答。  

    当在 Radar Studio 中选择 CSI-2时、通道映射、时钟映射和引脚顺序设置将设置为默认值。 我是否需要更改这些设置中的任何一个,以使接口实际传输数据?

    最后、我是否可以验证 CSI-2接口是否确实在发送数据、因为 TSW1400板只能处理 LVDS 数据而不能处理 CSI-2数据?

    感谢您的帮助。

    RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    您可以使用 RadarStudio 中 CSI2配置的默认设置。 在使用 RadarStudio 进行配置时、没有像 TSW1400EVM 这样的设置来验证 CSI2数据。  

    但是 、TI 参考设计网络合作伙伴 D3 Engineering 提供了将 AWR1243和 TDA3x 连接在一起的解决方案、并且可以通过 CSI2配置数据路径。 需要使用单独的 RadarSDK 来进行此设置。 RadarSDK 在某些特殊 NDA 下共享。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Raghu :)

    此致、

    RJ