器件型号:OPT8241-CDK-EVM
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的所有人:
我们想控制 ToF 帧同步。三种是两种实现目标的方法、即 SW 方法和 HW 方法。
至于 SW、首先我们将 TG_dis 寄存器设置为 true、然后等待一段时间 t、最后将 TG_dis 设置为 false。
- 设置 TG_dis =真;
- 等待(t);
- 设置 TG_Dis =错误;
对于 HW 方法、我们 通过在 VD_IN 上提供 SYNC 输入、然后设置 FRAME_SYNC_DELAY 寄存器来设置同步模式。
如何 配置这些寄存器(SET_REGISTER)并 通过软件确认它们(GET_REGISTER)的 TOF?
是否有用于设置寄存器和 获取寄存器的示例代码?
此致、
Sheng-Hua