This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631361/tdc1000-gasevm

主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

大家好
我验证 tdc1000/tdc7200
我想知道使用“TDC1000-GASEVM”和 软件“tdc1000-7200”,您是否可以控制内部触发(请参阅图像)或内部启动

我测量这些时间为~50ms。  

我想减小它、以验证测量的稳定性是否受到影响。

"三人之间"的最短时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivien、您好!

    测量之间的最短时间在很大程度上取决于从 TDC7200读取测量寄存器的 SPI 通信速度以及所测量的飞行时间。 对于 EVM、USB 通信所需的时间会使这一过程更加复杂。

    E2E 上的这篇文章详细介绍了使用 TDC1000和 TDC7200测量频率的因素 :e2e.ti.com/.../413834

    此致、