This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LMP91000EVM:LMP91000EVM 和 CC2650之间的通信

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LMP91000, LMP91000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632871/ccs-lmp91000evm-communication-between-lmp91000evm-and-cc2650

器件型号:LMP91000EVM
主题中讨论的其他器件:CC2650LMP91000

工具/软件:Code Composer Studio

Helllo 社区、  

   我一直尝试通过 I2C 将 LMP91000EVM 与 CC2650通信 、但我不熟悉这些概念。 我尝试将 LMP91000配置为3节模式、也称为电流测量模式、因为我将进行化学读数。 我一直在四处看看、但我似乎也不能把我的头缠绕、也不能用我的方式来完成这项工作。 以下代码显示了我尝试读取 STATUS_REGISTER = 0x00的情况、这让我知道 LMP91000是否开启。  

空 lmp91000 (UArg0、UArgarg1)
{

I2C_init();

/*局部变量*/
uint8_t txBuffer[3];
uint8_t rxBuffer[3];
I2C_Handle 句柄;
I2C_Params Params;
I2C_Transaction 事务;


/*打开驱动程序*/
I2C_PARAMS_INIT (params);
params.bitrate = I2C_400kHz;


/*初始化主 I2C 事务结构*/
transaction.writeCount = 0;
transaction.writeBuf = txBuffer;
transaction.ReadCount = 1;
transaction.readBuf = rxBuffer;
transaction.slaveAddress = 0x48;

/*打开 I2C */
句柄= I2C_open (Board_I2C0、params);

/*检查 I2C 初始化*/
if (handle == NULL)
{
System_printf ("初始化时出错\n");
}
其他
{
system_printf ("I2C 已初始化\n");
}

/*检查 LMP91000的状态*/

txBuffer[0]= LMP91000_STATUS_REG;

bool trans = I2C_transfer (handle、&transaction);
IF (传输)
{

if (rxBuffer[0]= LMP91000_READY)
{
System_printf ("LMP 就绪。\n");
}
其他
{
System_printf ("未成功\n");
}
}
system_flush();
} 

如果有人可以向正确的方向指出我、我没有找到很多指南、数据表也没有太多帮助。  

此致、  

   弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francisco、
    我建议首先使用 TI 参考设计气体传感器平台和低功耗蓝牙评估模块。 此设计包含有关如何将 LMP91000与基于 BLE 的 MCU 连接的软件示例。 请使用以下链接。

    www.ti.com/.../gassensorevm

    此致、
    何塞