This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:连接到 TI 软件时出现问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632857/tdc1000-tdc7200evm-issues-connecting-to-ti-software

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我让我的 EVM 工作了大约两次、但随后被提示更新 MSP 芯片组软件。 我执行了此操作、但按照说明操作后、TI 套件不再识别 TDC 并无法连接到。 我可以在我的末端看到他的器件;它显示在器件管理器中、但不显示在 TI 软件中。 我仍然可以奇怪地更新 MSP 软件、每当我更新时、我都会从窗口中收到一条消息、指出器件无法识别。 我应该怎么做、我应该使用哪个版本的 MSP 软件? 我计划通过实体立方体进行距离测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ed、

    您能否发布您正在使用的 MSP 固件版本?

    要快速检查以消除简单问题、请转到您的设备管理器、然后查看"Ports (COM & LPT)"下列出的设备。 如果有一个名为 TDC1000_7200_EVM 的器件、请记下其旁边的 Com 号、并确保在 GUI 的设置选项卡中选择了该号。 如果仍然无法正常工作、或者列出了一些其他名称(您知道是 TDC EVM)、请右键点击器件并选择"卸载"。 然后拔下电路板、再将其插入。 它这次应该认识到这一点。

    此致、