This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:超声波传感器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632620/tdc1000-c2000evm-ultrasonic-sensor

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

我有一位客户测试了 TDC1000-C2000EVM。

他问我应该将哪款超声波传感器用于我们的部件。

TI 将什么传感器与 TDC1000配合使用?

 您能向我们推荐吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elad、

    应用是什么? 这将通知决定要使用的换能器是否正确。

    要在液体介质中获得良好的全方位传感器、这款 Steminc 1MHz 压电式传感器将起作用: www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-1-mhz

    此致、