This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:数据显示(如演示工具)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST, AWR1642BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632505/awr1243boost-data-display-like-demo-tool

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR1642BOOSTAWR1243

您好!

https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/632196

我想将 AWR1243BOOST 连接到我的 PC、并以类似于在线演示可视化工具 https://dev.ti.com/gallery/view/534566/mmWave_Demo_Visualizer/的方式显示毫米波数据

  • 我必须刷写哪些*。bin 文件?
  • 是否有教程/示例代码/GitHub (Matatlab、C++、Code Composer ...) 以显示数据?

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    根据您之前的主题、AWR1243BOOST 与毫米波演示可视化工具不兼容。 它仅适用于 AWR1443BOOST 或 AWR1642BOOST、因为两者都分别具有片上硬件加速器或 DSP。 AWR1243既不具备这两种特性。

    订购 AWR1443BOOST 或 AWR1642BOOST 或许有道理? 如果您对该路径感兴趣、请告诉我、我可以为您提供合适的资源、帮助您快速入门。



    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢你的答复。 是否有教程/示例代码/GitHub (Matatlab、C++、Code Composer ...) 以显示与演示工具类似的数据?

    此致、
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    有许多资源可用、但它们仅与 AWR1443BOOST 或 AWR1642BOOST 兼容。

    视频教程可在以下位置找到: training.ti.com/mmwave-training-series

    可在毫米波 SDK 和 TI Resource Explorer 中找到示例:dev.ti.com/.../

    如果您现在有任何问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash