This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:液位感应:屏蔽参考电极迹线

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632543/fdc1004-liquid-level-sensing-shielding-reference-electrode-traces

器件型号:FDC1004

我一直使用 FDC1004 (TIDU736A)的液位感应应用手册、这非常有用。 但是、我遇到来自参考电极的信号问题。 如果同时使用基准(level)和基准(environment)、其中一个将使其走线沿容器的高度运行、并且当容器填满超过预期阶跃函数的位置时、其电容将略有变化。 在应用白皮书中、Reference (Environment)具有该迹线、但我没有看到该电极的任何数据、因此问题似乎可以避免。

在我的特定应用中、我创建了一个定制 PCB、其中 FDC1004位于电路板的顶部、因此有一条迹线从底部基准(电平)电极流到顶部。 该电极的电容在液体覆盖时会跳变、但随着容器继续充满、电容会继续轻微增加、因为迹线充当容器剩余高度的迷你电极。

是否可以通过使用多层电路板来解决此问题、其中屏蔽电极有两层、并将迹线夹在两者之间? 我使用的是应用手册中所述的异相技术。 对我来说、这似乎是一种合理的方法、但我对 OOP 技术不够熟悉、无法理解这是否会导致问题。 以下是我提出的建议:

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    如果环境传感器迹线从容器底部无屏蔽地一直到容器顶部、则它将依赖于液位。 您可以将 FDC1004放置在容器顶部、也可以将环境传感器布置在屏蔽层之上、实现2层设计。 如果您还需要从外部环境中进行屏蔽、则建议将其布置在两个屏蔽层之间、如图所示。
    此致、
    Luke