This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具:是什么导致距离剖面图中0米处的高幅度读数?

Guru**** 2553940 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632782/awr1443boost-mmwave-demo-visualizer-what-causes-the-high-magnitude-reading-at-0-meters-in-the-range-profile-plot

器件型号:AWR1443BOOST

我将 AWR1443BOOST 与毫米波演示可视化工具 GUI 配合使用。 在使用"最佳距离分辨率"的默认配置时、我注意到距离系统配置图的0米位置始终存在非零读数。 请参阅随附的屏幕截图中的突出显示区域。 我已尝试将所有物体移离 AWR1443BOOST 板的正面、但无法导致距离剖面图的0米读数降低。 我的问题是什么导致了0米处的读数? 这是由连接到电路板的金属支脚引起的吗?

-Ruben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您看到接收器输出中存在直流偏移。   

    要测试支脚是否存在问题、请拆下支脚、将 EVM 放在一块绝缘纸或纸板上、天线朝向天花板。   

    理想情况下、天花板金属网格或管道会产生反射。   

    在某些测试中、我使用尼龙硬件在 EVM 的正面和背面安装了一组支腿(朝向 EVM 的背面)、并安装了一个更大的垫圈。

    尼龙螺钉可以缩短、以便只清除尼龙螺母。

    在毫米波 SDK 用户指南中、可以添加特定的 API 函数。

    配置 Visualizer、将配置保存到文件中。

    编辑配置以添加以下 API 行

    calibDcRangeSig 1 -5 5 64、这将使用最后5个单元和前5个单元来消除直流失调电压。   可以调整该值以获得更好的性能。

    保存文件。

    加载修改后的配置、您应该会看到直流振幅减小。   在不同的应用概念中、您可以考虑删除点云

    距离雷达传感器前方 x 厘米以内的物体。

    在用户指南中、这个 API 在24上进行了说明、它显示在第20页的一个配置文件中。

    此致、

    Joe Quintal   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe 感谢您的出色回答。 我将尝试这些操作。

    Ruben