This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:线性调频脉冲配置:Rx 增益配置

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632593/awr1642boost-chirp-configuration-rx-gain-configuration

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我正在尝试 使用 MMW 演示为 MRR、SRR、USRR 配置线性调频脉冲参数。 线性调频脉冲参数估算通过 TI mmWaveSensing估算 工具完成。

但对于上述配置、它针对 Rx 天线增益默认为9dB。 根据 SDK 指南、Rx 增益将在24至48dB 范围内、因此在9dB 增益下失败。

如果增益增大、则会增大典型可检测物体的最大距离。

我们希望保持可检测距离恒定并提高 Rx 增益。

我应该如何配置线性调频脉冲。

e2e.ti.com/.../chrip_5F00_configs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madan、  

    为什么要使可检测距离保持恒定? 如果检测到的物体超出所需的可检测范围、您只需将其丢弃即可。  

    我可能在这里遗漏了一些东西、您能详细说明一下您的需求吗?  

    此致

    Anil