This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:有关 opt8241中激光(LED)驱动器的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632659/opt8241-cdk-evm-questions-about-laser-led-driver-in-opt8241

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你好

我们将尝试在 opt8241照明板中测试激光模块。

因此、我修改了您的参考电路 Quad_Laser 和 十六进制激光、如下所示。

我 想知道以下电路的几个方面。

1. Quad_Laser 驱动器

1) 我认为阳极电压(网络:illum_quad_laser)是5V。 这不足以操作激光 。  因为  电压和电压均超过9V。  我想。

2) 2) SN74LVC2T45 U13的用途是什么? 仅增加 TRIG ?的振幅。 如果三倍高电压为5V、我们可以移除 U13?

3) 3)如果我设计这样的电路。 它在3A (激光峰值电流)之前是否正常工作 ?  TRIG: freq = 12MHz/占空比:50%    

  如果我们应该修改其他内容、您能提出一些建议吗?

2.十六进制 LED 驱动器

1.电压 ILLUM_HHEX_LED 有多大? (升压电路的 OUT 电压)   LED 的峰值电流如何?

2.为什么阳极(D7)需要电压(ILLUM_HEX-LED)?

3.如果我设计这样的电路。 它在3A (激光峰值电流)之前是否正常工作 ?  TRIG: freq = 12MHz/占空比:50%    

 如果我们应该修改其他内容、您能提出一些建议吗?

 此致。