This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:无法运行二进制文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST, AWR1243BOOST, AWR1243, SYSBIOS, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629895/ccs-awr1443boost-can-not-run-the-binary

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1243BOOSTAWR1243SYSBIOSUNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

    我尝试演示 AWR1443、我按照指南执行5.3 "运行二进制文件"。 但控制台窗口不显示任何内容。 运行是否需要很长时间? 如果不是、我可以做什么来检查它是否正常工作? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wendy、
    您能否提供指向您关注的指南的链接? 此外、请提供 CCS 的屏幕截图、以便我了解问题是什么。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我所指的指南位于附件中。 和 CCS 的屏幕截图、如下所示。 感谢 youe2e.ti.com/.../5618.mmw_5F00_user_5F00_guide.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在按下运行/恢复按钮之前、您是否能够进入主 OK?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您所说的“主要”类似于下面的屏幕截图? 屏幕快照是我重建项目的内容 、控制台窗口说它成功了。 但是、单击运行按钮后、控制台窗口不显示任何内容。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试再次运行它、并随机暂停它 、发现如下所示的错误

    "无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/scripts/jenkins/../../ti/common/sys_common.h 上找到源文件 "

    无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/ti/drivers/soc/src/soc.c "中找到源文件  

    这是否意味着我有错误的路径? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算在启动调试会话时进入 main、如幻灯片23上的屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wendy"]

    我尝试再次运行它、并随机暂停它 、发现如下所示的错误

    "无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/scripts/jenkins/../../ti/common/sys_common.h 上找到源文件 "

    无法在"/home/gtbldadm/nightlybuilds/mmwave_sdk/ti/drivers/soc/src/soc.c "中找到源文件  

    这是否意味着我有错误的路径? 谢谢。

    [/报价]

    请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_ccs_debug-handbook.html#debugging-library-code

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我到达 main 开始调试会话。 但它在控制台窗口上不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您在目标上运行的可执行文件、以便我可以在本地环境中尝试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 CCSv7和指南的要求软件。  

    附件是我从 Resource Explorer 下载的演示。 我按照指南执行步骤5.3 "运行二进制文件"、控制台窗口不显示任何内容。 感谢 you.e2e.ti.com/.../0285.mmw_5F00_user_5F00_guide.pdfe2e.ti.com/.../mmw.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 当我尝试运行代码时、我可以看到它卡在 main.c 的第1486行 我不知道为什么它卡住了、但这似乎是问题所在。 我知道有一个依赖于器件修订版 ES2.0的情况。 我不确定我有什么。

    在任何情况下、我对硬件和软件的熟悉程度都不够、无法提供更多建议。 我要将此主题移至毫米波论坛。 那里的专家可以提供更多的建议

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    您可以按照 MMWAVE-SDK-USER-guide 中提到的步骤操作 。 这些步骤是详细的、将有助于解决该问题。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

     我按照指南操作、但仍然有问题。  

    1.指南中的“电源关闭”是否意味着有一个开关可以关闭它? 或者我只是将插头拔出它吗? 如下图所示。  

      

    2.在我执行该步骤后  3. 3. 1.演示模式:在 EVM 上加载映像并关闭电源、然后移除 SOP2上的跳线、然后重新加电。 DS1 (NERR_OUT) LED 亮起。 正确吗?因为请参阅指南" AWR1443、AWR1243评估模块(AWR1443BOOST、AWR1243BOOST)毫米波传感解决方案用户指南"第17页表6说这意味着硬件错误。但我只需按照指南移除跳线即可。  

    3.在哪里可以获得"setenv_tools.bat"文件?  

    4.在我执行该步骤后  4. 2. 1. Windows 我运行"mmWave_sdk_setupenv.bat"。 显示错误,如下所示。 如何定义 R4F?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

    您需要通过从用户指南中复制来创建 setenv_tools.bat。 随附 e2e.ti.com/.../setupenv.bat 供您参考。 您可以更改工具的路径并在您的环境中使用它。

    此外、请使用 用户指南中提到的工具版本。  

    谢谢、

    Raghu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu  

      感谢你的帮助。 但仍有如下错误。 在我移除 SOP2上的跳线后、DS1-LED 会亮起、这是正确的操作吗? 我不熟悉 CCS 和 AWR1443、很抱歉询问基本问题、感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu       

    我已经解决了毫米波构建环境问题。 但前面的问题无法解决。 下面是 我的问题。

    我正在尝试通过 AWR1443EVM 测试演示。

    我已成功生成 xwr14xx_mmw_mss.bin 和 xwr14xx_MMW_MSS.xer4f。

    并 使用 Uniflash 成功地将 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin 加载到 AWR中。

    现在、我遇到了无法在调试模式下运行器件的问题。

    我连接了器件并在 CCS 上下载了.xer4f 文件、但按下"Resume"按钮时、该文件似乎不会运行。  

    CCS 版本为7.1、SDK 为 01_00_00_05。

    您能给我一些建议来解决这个问题吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wendy、

     我假设您正在加载捕获演示。

    下载代码并执行后,向我发送 CCS 的快照。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

            这是我的快照。 我在 Resource Explore 中选择" mmWave SDK demo-14xx->CCS 项目"。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wendy、

    如果您已经执行了"3. 3.将图像加载到 xWR14xx/xWR16xx EVM"+"3. 3. 2. CCS 开发模式"、我看不到您无法让毫米波演示在 AWR1443BOOST 上工作的任何原因。

    您将需要下载"Cortex_R4_0"上的代码。这是下载毫米波演示图像的内核。
    如果您执行了上述步骤、我无法理解为什么您在调试模式下运行器件时遇到问题。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

         我认为 CCS 没有检测到"Cortex_R4_0"。 以便控制台窗口不显示任何内容。 我该如何检测"Cortex_R4_0"?  

       我在3.3.2 CCS 开发模式下执行快照、请参阅附件。 另一个问题是"断电/上电"、是否有任何开关可以实现它? 或者我可以拔下插头、意味着断电

    非常感谢您的 help.e2e.ti.com/.../8233.AWR1443-DEMO.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

       是否有可能重建错误的.xer4f 文件? 因此、当我向 EVM 运行二进制文件时、控制台窗口不显示任何内容。 因为我发现"二进制文件中的总字节数"与指南中的字节数不同。 导游是130260,我的是129828。 它还在前面显示2个错误。 以下是重建项目的结果。  我是 CCS 和毫米波领域的新员工 、我非常想弄清楚这一点。 谢谢你。

    ****为项目 MMW 构建配置调试****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    rm -f C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw/xwr14xx_mmw_mss.bin

    Makefile:193:目标"预编译"的配方失败

    Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw/xwr14xx_mmw_mss.bin、...) 失败。

    make (e=2):系统找不到文件。

    gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)

    '

    '生成文件:./mmw.cfg'

    '调用:XDCtools '

    "c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.R4F -p ti.platforms.cortexR:IWR14XX:false:200 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS "../Mmw.cfg"

    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...

    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

    从 package/cfg/mmw_per4f.cfg 配置 MMW.xer4f ...

    正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...

    正在开始构建库源...

    制作 C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw/src/sysbios/sysbios.aer4f ...

    gmake[1]:输入目录`C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw/src/sysbios

    cler4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/IntrinsicsSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/TaskSupport_asm.asm

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm.sv7R

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/vim/Hwi_asm_switch.sv7R

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/exc/Exception_asm.asm

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/v7r/tms570/Core_asm.sv7R

    asmer4f C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/arm/a15/TimestampProvider_asm.asm

    arer4f bios.obj arm_IntrinsicsSupport_asm.obj arm_TaskSupport_asm.obj vim_hwi_asm.obj vim_hwi_asm_switch.obj exc_exception_asm.obj tms570_Core_asm.obj a15_TimestampProvider_as.obj……

    gmake[1]:离开目录`C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw/src/sysbios

    已完成库构建。

    clel4f 封装/cfg/mmw_per4f.c……

    '完成的建筑:./mmw.cfg'

    '

    '生成文件:./config_edma_util.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl "-mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define= soc_excus_subsection=pruature=pruag_abi_subs=g_exit_ab_subs=-code_display_subsection_exitudit_ab-rom_subs=-code_display_subs=us_subs=-code.compruat_prob_ab_code_display_subsection=-file_display_subs=-file_subsection_exit_ab_ab_ab_subs=us_ab_en_ab_subs=-out_subs=-code.pruat_subsection_ab_subs=-file_display_subs=-file_display_subsection_subs=us.pruat_

    '已完成构建:./config_edma_util.c'

    '

    '构建文件:./config_hwa util.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define=subsc_exit_subsection=us_subsection_exit_subs=pruature=pruabi_code_subs=page=g_exit_ex-us_subsection_exit_ab_ab_subs=us-code.c -us_exit_ab_ab_ex-us_abus_abus=-code_subs=us_exit_abus_abus_abus_abus_abus_code.c -code.c -file_subs=us_exit_ab_ab_ab_ab_ab_ab_ab_en_abus=us_exual_abus_exual_abus_abus=us.c -code.c -

    '完成的建筑:./config_hwa util.c'

    '

    '生成文件:./mmw_cli.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define=subsc_exit_subsection=mccs_exclus_subsection=prue_display_subsection_subsection=g_subs=pruature=g_subs\cpuls=g_subs\cpage=pruature_subs\cpage=g_subs\cpuls=prue_display_subs\cpuld_subs\cpage=g_subs\cpuld_subs\cpage=g_subs\cpuls\com_off-display_subs\com_subs\com_subs\com_subs\com_subs\cominated.pr-subs\com_subs\com-display-

    '完成的建筑:./mmw_cli.c'

    '

    '生成文件:./main.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define= soc_excus_subsection=us_subsection=prue_display_subsection=pruature=g_abi_subs=prue_display_subsection_subsection-rom-us_subs=us_subsprue_display_subsection=g_subs=us_subsection-out_subs=us_subsprue_display_subsection-file_display_subs=g_subsection-load-subs=-subs=g_subsprue_display_subs=us_subsection-out_subs=-build_subs=g_subs=us.us.pruat_

    '完工建筑:./main.c'

    '

    '生成文件:./data_path.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define = SOC_XWR14XX --define=subtract_subsection=subsc_exit_subtract=g_subs\comine_display_subs\cominature=-subs\cominat_subs=-exit_subs\cominature=g_subs\cominature=-file_display_subs\cominat_subs\cominat_subs=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\come.combuls=-subs\cominat_subs\cominat_subs=-file_display_subs\cominat_subs=-file_

    '已完成构建:./data_path.c'

    '

    '生成文件:./sensor_mgmt.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define= soc_excusion_subsensor_decures=-code_subs=pruature=pensor_subs\ccs_subs=pruature_subs=g_subsensor_decon_exits=-file_display_subs=g_subsepuld_subs=-board-file_display_subsepuld_sensor_subs=g_subs=g_subsepuld_subs\come.combuld_sensor_decon_subs=-file_display_subs=-subs=g_subsepuld_subs=g_subsepuld_subs=-board-board

    '完成的建筑:./sensor_mgmt.c'

    '

    '生成文件:./post_processing.c'

    '调用:ARM 编译器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --include_path="C:/Users/wendy/workspace_v7/mmw --include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages --include_path="C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include --define=subsc_exition_subtration="page=subtract_subscals_decures=pruature=pruature_subfile_enchines=page=g_subboard-subscout_subboard-subscout_subscout_exiter=-subscout_subtract_subscout_subscout_subscout_subscout_subs=-code.comprobulation=-subs=-subscout_subs=prature=-subscout_subscout_subscout_subscout_subs=-subtrage=-subscout_subscout_subscout_subscout_subs=

    '完成的建筑:./post_processing.c'

    '

    '构建目标:xwr14xx_mmw_MSS.xer4f'

    '调用:ARM 链接器'

    "c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug_assert_enable-g --enum_warning=subs=subsection=0x800_sw_map=m=-swat_subse-display_subs=-sw-map=-sw-sw-map=xbat_bi-from_subsection-subs=ench_subs=-sw-map=xbul-map=ench_ench_subs=-sw-sw-dag_ench_b stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/include -i_exc_di_express -ms/i_exc_ram_isde-example_-i_cn-i_cn_ombi-display_intrack_ines_-i_example_-i_example_ine_-i_example_-i_om-i_example_ine_ine_intrack_example_-i_example_-i_om-ine_-i_example_-i_-ine_ine_ine_inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib -i_exit_-i_example_intrack_example_ine_ine_ine_ine_-example_inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib -i_example_-i_example_inch-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/utils/cli/lib -i_exampl unused_section_elimination=on -o "xwr14xx_mmw_MSS.xer4f""/config_edma_util.obj ""/config_hw_util.obj ""/data_path.mw./main.obj "./post_processings.librf_lax14xx/librf_linker -lwer4xx/librf_librf_libor.latx.14xx/libor_librf_libor_librf.latx.4

    '完成的构建目标:xwr14xx_mmw_MSS.xer4f'

    '

    C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_MMW_MSS.xer4f xwr14xx_mmw_mss.bin 0x200000

    解析输入目标文件 xwr14xx_MMW_MSS.xer4f。

    附加零0

    附加零256

    附加零124800

    文件转换完成!

    perl.exe C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_mmw_mss.bin

    >>>二进制 CRC32 = b42e5ab2 <<<

    >>>二进制文件129828中的总字节<<<

    '

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wendy、

    建议使用的编译器版本为"16.9.1.LTS "、但您似乎使用的是不同的编译器版本。 您能否按前面提到的建议版本编译工具?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    感谢您的回答。  

    但如何更改编译器版本? 编译器包含在 CCS 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 7.1是否包含16.9.4 LTS 编译器?

    我在 CCS7.1的安装中看不到16.9.4LTS 版本的编译器。

    您是否安装了不同版本的 CCS?
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的错误是、我认为编译器意味着我重建项目。  

    我的 CCS 是7.3.0、CCS 文件夹中有"ti-cgt-arm 16.9.4"文件夹

    我认为编译器是正确的。  


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的构建过程显示使用的编译器是“C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.4.LTS/bin/armcl”,您可以检查“C:/ti/ccsv7/tools/compiler”fodler 中是否有16.9.9LTS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu

    它是 ti-cgt-arm_16.9.4.LTS。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wendy、
    看起来您在 CCS 中尝试控制台。

    您需要连接 TeraTerm / HyperTerminal 并连接到"XDS110 Class Application /User UART"。 然后在连接到此终端后、在中按"Enter"。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    我通过 Uniflash 刷写了.bin 文件、并选择连接到 Teraterm 上的"XDS110 Class Application /User UART"、但在我点击"Enter"后未显示任何内容。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温迪

    是否可以按照所附的步骤操作?

    e2e.ti.com/.../capture_5F00_demo.pdf

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

      我按照您给我的指南操作、但问题与演示相同。 控制台窗口未显示如下所示的内容。 因此、我无法执行 binaray。

    我尝试通过  Uniflash 刷写 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_mmw_demo_mss.bin。 然后运行它仍然失败。 Dose MMWAVE_SDK_01_00_00_05该软件包支持芯片 ES.1?  

    如何检查计算机上的芯片是 ES.1还是 ES.2?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu  

        我尝试使用较旧版本的 SDK、即00_08_00_00、然后 EVM 正常工作。 因此、我认为最新的 AWR1443 SDK 不支持我的芯片。

    感谢您的帮助和对我的耐心回应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wendy、
    对于 ES2.0、器件标识的第4行应为964D、对于 ES1.0、仅为964。
    -Raghu