This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:如何通过不同波长分解光学功率

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631647/opt3002-how-to-decompose-optical-power-through-the-different-wavelengths

器件型号:OPT3002
主题中讨论的其他器件: OPT3001

您好!

我们正在考虑使用 OPT3002传感器来监控传感器所接触的光功率。 对于该监控系统、我们对每波长光学功率的区别感兴趣。 我的问题是、我们如何使用 OPT3002实现这一点?

我是否应该仅使用"光谱响应补偿"一章中的公式4 (波长 W = 505nm / R 时的 Optical_Power)? 例如、如果传感器暴露于日光下、并且我想知道波长为400nm、500nm 和600nm 的光功率、我是否应该仅获取 OPT3002报告的值、并使用"光谱响应补偿"一章中的等式4对这3种波长进行分解?

此致、

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    公式4仅适用于单波长输入。 如果您看看"图2。 频谱响应与波长间的关系"您将看到传感器在不同波长下的响应有所不同。 如果您尝试测量单个波长的强度、并且您可以确保传感器没有其他波长暴露在传感器中、则可以使用等式4补偿传感器在该波长下的归一化响应。 但是、如果存在多个波长、则无法确定特定波长对整体传感器读数的影响程度。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢快速响应。
    还有一个疑问:
    要从 OPT3002获得光功率,我需要使用方程式2 (Optical_Power =(2 E[3:0])×R[11:0]×1.2 [nW/cm 2 ]),其中 E 的特性在表8中:"结果寄存器:满量程范围(FSR)和 LSB 大小作为指数级的函数",表示505nm 波长。 当我将传感器暴露在由多个波长组成的日光下时、使用公式2计算输出功率时、该结果的含义是什么?
    我真正想知道的是、如果传感器暴露在多个波长下、它输出的光功率将具有任何有用的意义、或者在这种情况下传感器将无用?

    谢谢、
    Carlos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    传感器仍为您提供强度读数。 该读数等于将传感器标称响应(从图2中)的总和(在波长范围内积分)乘以每个波长的输入光强度。 请告诉我这种解释是否合理、我将尝试对其进行更多的扩展。

    在具有多种波长的应用中、例如日光、该传感器可用于测量相对光线强度并检测照明条件的变化。 您的应用所需的性能

    1) 1)测量多种波长的日光功率(例如300、400、500nm)
    2) 2)获取所有波长组合的单个总体功率读数
    3) 3)检测照明的相对变化?

    您在寻找哪种类型的精度? 正如我在上面提到的、1)使用此传感器将非常困难。 2) 2)取决于您需要的读数的精确度。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我认为没有必要进一步扩大你的解释。

    我需要知道的是用户在可见光谱中接触到的流明总量。

    但是、传感器输出为 mW/cm2、要将其转换为流明(根据本站点 :www.dfisica.ubi.pt/.../ch07.html)、我需要光波长。 这意味着我无法执行转换、因为以 mW/cm2为单位的传感器输出是在其宽光谱范围内接收到的所有光的积分、对吧?

    是否可以将传感器输出转换为流明?

    谢谢、

    Carlos

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您看过 OPT3001吗? 它直接输出 lux (lumen/m^2)测量、因此您甚至无需进行计算。

    OPT3002和 OPT3001的一些背景比较。 OPT3002在整个波长范围内具有更平坦的响应、而 OPT3001具有模仿人眼的响应。 这使得 OPT3001非常适合任何需要精确测量人眼感知亮度的应用。 以流明为单位的测量使用 亮度曲线 (人眼响应)、这是 OPT3001的响应。

    如果您需要测量流明、我建议您使用 OPT3001 (如果您只需要相对亮度或没有人眼响应、则 OPT3002更好)。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的快速回复。

    实际上 、OPT3001 是我们应用的理想传感器。  

    感谢你的帮助。

    Carlos