This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642需要开发接口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631299/awr1642-awr1642-develop-interface-required

器件型号:AWR1642

主席先生,

出于开发目的、我是否可以知道需要什么接口? 例如 RS232、MSS_LOGGER、BSS_LOGGER、DSS_LOGGER 和 JTAG?

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JY、
    对于射频测试评估、您需要以下接口才能使用 Radar Studio 等工具:
    1) 1) LVDS 接口、用于获取原始 ADC 数据
    2) UART (RS232)接口、用于下载固件
    3) 3) SPI 接口、用于发送命令。
    4) 4) nRST 和 SOP 线、用于设置器件启动模式

    对于软件开发和调试,您可能需要使用以下界面(但主要取决于开发人员):
    1) JTAG
    2) UART
    3) 3) Logger 端口(如果您希望从内部微控制器或 DSP 内核发送任何日志)。
    4) 4)一些开发人员可能还会使用 GPIO 来指示他们可能想要监视的某些情况。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否粘贴 JTAG 与 AWR1642、10引脚或14引脚的连接视图?! 在 advace 中谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    要使用的连接器取决于您计划用于 JTAG 连接的仿真器或连接。 您可以使用10或14引脚,两者都可以工作。 有关不同连接器的各种引脚配置,请参阅以下页面: processors.wiki.ti.com/.../JTAG_Connectors

    此致、
    Vivek