主题中讨论的其他器件: TDC7201
我希望在原型中使用 TDC7201-ZAX-EVM 评估板、Arduino Uno 就在原型中。 但是、我找不到任何描述电路板引脚的文档、或者其他足以支持开发软件驱动程序的信息。 所有评估文档均假定我将使用 TI UP 并提供适当的接头和工具、因此我不需要了解其中的任何内容。
问题1:是否有此类文件?
问题2:是否有人使用带 Arduino 或 Raspberry Pi 的 tdc7201? 这些平台是否已经有任何软件可用?
问题3:(假设测量模式2的最大停止时间为20us。) 我的脉冲源只有一个通道、即启动和停止脉冲出现在同一条线路上。 我是否可以使用 Y 电缆将单个源连接到(例如) Start1和 stop1引脚、如果是、我需要做任何特殊的事情来防止 START 脉冲也触发 stop1?
谢谢、