器件型号:OPT8241-CDK-EVM
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的所有人:
我们希望通过寄存器回调函数流式传输 ToF 摄像头。 首先、我们尝试集成 grabber.cpp 和 grabber.h (在 github.com/.../Qt 中)
我的主代码。 通过将帧速率设置为30fps 和摄像机配置文件,然后运行 Grabber1.start()。
我们发现、由于帧在缓慢正向流水线中丢失、帧速率接近6fps。 为什么? 如何执行下一步?
程序代码如下所示。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DepthCameraPtr dethCamera1 = sys1.connect (toConnect1);
Grabber Grabber1 (deptcamera1、Grabber::FRAMEFLAG_RAW_Processed、sys1、1);
Grabber1.setFrameRate(30.0);
Grabber1.setProfile(_profile2_SR);
if (Grabber1.isInitialized()&&!Grabber1.isRunning())
Grabber1.start();
while (1){};
返回0;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
此致、
盛华
e2e.ti.com/.../6840.CameraSystemSaveStreamTest_5F00_3.cppe2e.ti.com/.../0654.grabber_5F00_sh.cppe2e.ti.com/.../3377.grabber_5F00_sh.h