This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:导电液体

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/629866/fdc1004-conductive-liquid

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: FDC2214

您好!

我想测量油墨的电容(大约10-15pF)、并且我想使用 FDC1004。 我们可以使用它吗?

此致、

Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于导电液体、FDC2214可能是更好的选择。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您提供这些信息。 我是否可以了解有关使用 FDC2214而不是 FDC1004来处理导电液体的更多信息、例如物理解释?

    提前感谢您

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我满足了这一要求!

    希望检测机油质量随时间的变化。 通常会使用电导率测量、但不能不认为电容解决方案值得一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Laurence 和 Mathew、您好!

    感谢您关注 TI 的 FDC 器件。

    FDC1004基于开关电容器架构。 激励频率为25kHz。 对于导电液体、电荷可能会在测量之前消散。 但是、它仍然适用于低导电性液体(甚至某些类型的墨水)。

    FDC2214基于 LC 谐振架构、可在 MHz 范围内运行。 因此、它可用于导电液体。

    此致、
    Yibo