This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:Windows 2012服务器的 xdctools 支持

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/631039/rtos-awr1642-xdctools-support-for-windows-2012-server

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

使用 Windows 2012 (Amazon AWS)构建环境、客户发现构建时间非常慢(因素10更长)。

xdctools 的发行说明中仅提到 Win7/8/10。

尽管如此、我们是否对 Win 2012进行了任何测试? 或者我们发现的 AWS 云服务的任何其他问题/限制?

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    我没有听说过对 Win2012的支持、如果 XDCtools 只提到 Windows 7、8和10、那么这些是唯一推荐的版本。 无论如何、我将询问我的团队并回复您。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    未使用 Win2012进行测试。 不清楚为什么会出现缓慢的构建时间、这可能是由多种因素造成的。 如果您想讨论更多细节、请随时向我发送电子邮件。


    Akash