请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:IWR1642、 MMWAVE-SDK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我想知道 IWR1642是否支持物理串行连接(不使用 XDS110USB 进行连接)?
如果支持、IWR1642是否具有与串行端口操作相关的 API (例如 、可支持串行端口 读取和写入的 API)?
谢谢、此致、
Noven