This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:毫米波的原始数据采集

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/632001/awr1443boost-raw-data-capture-of-the-mmwave

器件型号:AWR1443BOOST

您好!

我的问题与毫米波产品(AWR/IWR)的原始数据采集有关。 请告诉我已经讨论过的主题、因为没有找到确切的答案。

据我了解、由于 intf 限制、不可能仅从 Booster 板流式传输原始数据、尽管它们是实时收集和计算的。

为了能够收集原始数据、需要使用 TSW1400板。 我是对的吗?

问题是、我当时如何才能访问该数据? 从电路板的内部存储器中收集它? 为此提供了哪种接口? 是否可以实时收集原始数据? 那么、我们期望达到的速度是多少?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    您不一定需要 TSW1400来捕获原始 ADC 数据。 您也可以仅使用 EVM 和 CCS 来实现它。 请参阅此处的 ADC 采集文档:

    e2e.ti.com/.../619401

    如果您想了解有关如何使用 TSW1400捕获原始数据的更多信息、请参阅此培训指南:

    training.ti.com/mmwave-sensor-raw-data-capture-using-tsw1400-board
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aozer、

    感谢你的答复。
    我找到了您提到的所有来源、其中没有提到实时数据采集。

    具有 UART intf 的 EVM 板肯定不支持这一点。
    TSW 板还会在处理之前将数据存储到文件中、因此是否可以从 TSW 板继续获取原始数据流?

    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:
    您说得对、您无法使用 TSW1400进行实时流式采集。 它只能支持单次10秒捕捉。 对于流媒体、您需要具有更高带宽和存储容量的不同解决方案。 我们目前还没有现成的解决方案。

    此致、
    Vivek