请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443 Thread 中讨论的其他器件: AWR1443
大家好:
很抱歉、我对射频硬件了解不多、因此我想知道是否有人可以帮助我实现一些有关如何设计 Tx 和 Rx 天线的基本理想、尤其是 IWR1443或 AWR1443芯片。 是否有重新设计 TR 天线的指南、要求和提示?
下面是我想到的一些问题:
芯片引脚和天线之间的导电线长度是否必须相等? 例如、我是否可以增加此长度以在天线和 IWR 芯片之间添加一个厚隔离层?
2.如果建议只复制 EVM 板上天线的尺寸、尺寸、位置?或定制产品需要进行修改?
3.天线能否在高温下工作? 假设温度大约为200-300摄氏度、600-800摄氏度、甚至高于1000摄氏度?
关于这一专题的任何进一步介绍和知识都受到欢迎。
非常感谢:)